Medical center vraagt hightech installatie: KNX en 50 km datakabel

Voor de nieuwe Acibadem-vestiging in Rotterdam realiseerde Özelektrik een hoogwaardige medische elektrotechnische installatie met KNX-gebouwbeheersysteem, 50 kilometer databekabeling en strakke samenwerking met Rexel voor levering en prijs.

Ontdek systemen op basis van KNX
Het Acibadem International Medical Center
Het Acibadem International Medical Center

Acibadem International Medical Center opent binnenkort een nieuwe vestiging in Rotterdam. Özelektrik voorzag het gebouw van een uitgebreide, moderne elektro-installatie met gebouwbeheersysteem op basis van KNX, maar legde onder meer ook 50 kilometer aan datakabel aan. Met de nodige specifieke eisen voor bijvoorbeeld de MRI- en de röntgen-ruimte.

Het Acibadem International Medical Center wordt gevestigd in een voormalig kantoor op het bekende Unilever-terrein aan de Nassaukade. Het vierlaagse pand is hiervoor volledig gestript en heringericht. De opdrachtgever Acibadem Projectmanagement nam al in de offertefase contact op met Adnan Ozuberk van Özelektrik uit Rotterdam om samen te kijken naar de elektrotechnische installaties. Toen de opdracht gegund werd aan de hoofdaannemer mocht Özelektrik de complete installatie aanleggen, inclusief onder meer databekabeling en camerabeveiliging. Dit is de grootste klus die Adnan sinds de bedrijfsstart in 2016 mocht uitvoeren. Dat terwijl Özelektrik een eenmanszaak is. “Ik heb mensen ingehuurd via een ander installatiebedrijf, waaronder een groot aantal zzp’ers. We hebben hier ongeveer een jaar werk aan gehad. De eerste periode was dat met tien monteurs, daarna vijftien en de laatste twee maanden zelfs met vijftig.”

Medische apparatuur

Het is dan ook niet zomaar een standaard installatie die Özelektrik hier aan mag leggen. “In de offerte stond destijds bijvoorbeeld 40 kilometer aan databekabeling, maar dat zijn er wel 50 geworden. Ook heb je te maken met zaken van medische aard. Ik heb diverse nieuwe dingen geleerd. Zo mocht ik na de inbedrijfsstelling van de MRI-scan niet meer alleen die ruimte in. Een MRI geeft een heel sterk magnetisch veld, waardoor je niets van metaal bij je mag hebben. Dan word je direct naar de scanner toegetrokken. Bij de röntgenkamer is de hele wand met lood bekleed als bescherming tegen de straling. De installatie blijft in principe achter die loodbekleding, maar je moet er wel wandcontactdozen aanbrengen. Om de straling – die in een rechte lijn gaat – te weren, moesten we achter de inbouwdoos ook weer lood aanbrengen.”

Gebouwbeheersysteem op basis van KNX

Daarnaast waren er bijvoorbeeld speciale verdeelkasten voor de operatiekamers en werden hoge eisen gesteld aan de elektrotechnische installaties. Die zijn uitgevoerd met een gebouwbeheersysteem op basis van KNX. “Dat heb ik in een ziekenhuis niet eerder gezien”, vertelt Adnan. “Het is daarmee een heel moderne installatie. Alle verlichting is uiteraard led en is DALI-gestuurd. Alleen al voor een patiëntenkamer zijn er zes scenario’s voor de verlichting geprogrammeerd.”

"Alleen al voor een patiëntenkamer zijn zes lichtscenario’s geprogrammeerd."

- Adnan Ozuberk, Özelektrik
Adnan Ozuberk van Özelektrik en Edgar Salazar van Rexel bij databekabeling

"Samen hebben we gekeken naar de beste oplossingen in merken en materialen."

- Edgar Salazar, Rexel Nederland
Databekabeling in het plafond van het Medical Center

Samenwerking met Rexel

Belangrijk bij een dergelijk arbeidsintensief project is dat materialen tijdig geleverd worden, ook in geval van extra bestellingen. Uiteraard was in het offertestadium ook de prijs al van groot belang, vooral gezien de grote hoeveelheden aan kabels, kabelgoten, verdelers en ander materiaal. Adnan nam dan ook al snel contact op met Rexel, voor zowel prijsvorming als voor afspraken over leveringen. “Vanaf de start van mijn bedrijf heb ik mijn inkoop via Rexel gedaan. Voor dit project zijn we bij elkaar gaan zitten en is accountmanager Edgar Salazar hier geweest om te kijken wat hij voor mij kon doen en hoe we samen op konden trekken.” Edgar vertelt: “Het was voor ons een heel mooi project, niet alleen vanwege de omvang, maar ook door de specifieke eisen en uitdagingen. Samen hebben we gekeken naar de beste oplossingen in merken en materialen, waarbij we steeds de juiste balans zochten tussen technische specificaties, betrouwbaarheid en prijsstelling. Voor de databekabeling kwamen we uit op Gigamedia. Gigamedia voldeed aan alle vereiste specificaties en bleek daarmee een passende oplossing voor een project van deze omvang. Daarnaast is het mooi dat we ons eigen merk in zo’n groot en uitdagend project konden toepassen.”

Leveringen en bestelgemak

“Daarnaast maakten we vaste leveringsafspraken met dagelijkse levering tussen 7.00 en 10.00 uur. Om het bestelproces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we op basis van de offerte bestellijsten per merk in onze webshop gemaakt. Zo wist Adnan precies welke artikelnummers hij nodig had en kon hij snel en efficiënt bestellen. In de webshop kun je online zien wat de voorraad is, waardoor je direct weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.”

Flexibiliteit en extra service

Ook bij ad hoc-bestellingen zorgde Rexel ervoor dat materialen tijdig op de bouw waren. Zo reed zelfs een accountmanager van Gigamedia naar de fabriek van Gigamedia in Frankrijk om daar persoonlijk datakabel af te halen en op locatie te bezorgen. Rexel stelde tevens twee rolkarren beschikbaar voor materialen. “We verhuren rolkarren en containers. In dit geval namen we de rolkarren als dienstverlening in het totale pakket mee.”

Beide heren kijken dan ook met een tevreden blik terug op het project, dat recent is afgerond. Edgar: “Ik ben zelf in 2024 begonnen als accountmanager bij Rexel. We kenden elkaar nog niet voor dit project. Maar ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren. We hebben een klik met elkaar en begrijpen wat er gevraagd wordt. Het was mooi hoe we samen naar het project gekeken hebben om de puzzel van materialen, merken en prijzen in elkaar te zetten. Met de uitdaging om ook bij ad hoc-bestellingen toch de volgende dag te leveren.”

Ontdek systemen op basis van KNX

"We hebben een klik met elkaar en begrijpen wat er gevraagd wordt."

- Edgar Salazar, Rexel Nederland
Adnan Ozuberk van Özelektrik en Edgar Salazar van Rexel in het nieuwe Medical Center

Lees meer over installatietechniek