Verleddingsproject voor Veiligheidsregio Kennemerland

Het verledden van zestien panden van Veiligheidsregio Kennemerland is een complexe opdracht. Zeker als een deel kazernes betreft die 24/7 in gebruik zijn én circulaire afvalstromen een rol spelen.
Ontdek de verlichting van ABB, B.E.G. & Sylvania
Vernieuwing van lichten in verschillende brandweer kazernes
Vernieuwing van lichten in verschillende brandweer kazernes

Veolia Gebouwenbeheer ging de uitdaging aan. Ze kregen hierbij ondersteuning van Rexel, dat onder andere nauw betrokken was bij het vinden van de juiste lichtoplossingen. Ron de Ruiter, projectleider bij Veolia Gebouwenbeheer en Lourens Nielen, accountmanager Rexel, vertellen hoe ze het project in beweging hielden. Kees Both van ABB en Ron Verschoor van B.E.G. Brück Electronic haken ook aan om te vertellen over hun aandeel.

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor negen gemeenten met in totaal ruim 500.000 inwoners: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. De organisatie bestaat onder andere uit de brandweer voor deze regio. Voor het verduurzamen van de panden via verledding werd een tender uitgezet waarvoor drie partijen aan tafel kwamen. Veolia is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van milieudiensten en ondersteunt onder andere klanten in de voedingsindustrie, groene energie, gezondheidszorg en lokale overheden. Ron de Ruiter: “Wij wonnen de tender, mede omdat we goed scoorden op het managementplan en hoe we de communicatie op wilden pakken. Dat was erg belangrijk in dit project. De kazernes bleven in gebruik tijdens de werkzaamheden en brandweerlieden moesten aan hun nachtrust komen. Dat maakt het allemaal net wat complexer, alles moest goed worden gepland en gecoördineerd. Daarnaast moesten oude lampen en armaturen zo circulair mogelijk worden afgevoerd. Veolia heeft een divisie die hierin is gespecialiseerd, dat kunnen we goed regelen.”

Een eenheid voor maatwerk

Veolia haakte Rexel aan om te ondersteunen bij het aanbieden van de juiste duurzame lichtoplossingen om aan de tender te voldoen. Lourens Nielen: “Het gaat in totaal over zestien panden, die eigenlijk telkens als los project zijn aangepakt en ook zijn opgenomen. In het voortraject nam Veolia per locatie de werkzaamheden op. Wat zit er momenteel in qua armaturen? Wat moet er vervangen worden en wat kan blijven zitten? In overleg is uiteindelijk gekozen om voor alle panden samen te werken met drie partners. Dit zijn Sylvania voor de led-armaturen, B.E.G. voor de sensoren en ABB voor de noodverlichting. Per pand was het maatwerk, maar zo ontstond er wel een eenheid op elke kazerne en een sterke samenwerking.”

Focus op armaturen

Veolia en Rexel trokken de kar, maar maakten uiteraard dankbaar gebruik van de expertises van de aangesloten fabrikanten. Lourens Nielen: “Er was intensief contact. Met name voor de armaturen geldt dat het over flinke aantallen ging. Met Rolph van der Molen, RegioManager Noord West van Sylvania Nederland, is dan ook regelmatig projectoverleg geweest. Hierbij keken we goed naar wat er precies op ons afkwam en wat de beschikbaarheid was. Het was in een periode waarin het grondstoffentekort hoogtij vierde en er een containerschip vast zat in het Suezkanaal. Rolph dacht goed mee zodat we toch konden leveren.”

“Je kunt niet zomaar overal je spullen uitleggen in een kazerne”

Ron de Ruiter, Veolia Gebouwenbeheer
Ledverlichting in de brandweerkazerne

Sensoren die passen bij de vraag

B.E.G. was als sensorenfabrikant een belangrijke spil in het totaalpakket. Zij kregen bij elke aanvraag de tekeningen van het desbetreffende pand om op basis daarvan een sensorplan te maken. Ron Verschoor, Sales Engineer bij B.E.G.: “De combinatie van led en sensoren is vaak genoeg om de stap naar energielabel C te maken. Dankzij sensoren is het licht alleen aan op momenten dat het nodig is. Daarmee kun je flink besparen. Zoals bij elk project heb ik ook bij de kazernes goed gekeken welke sensor waar geplaatst kan worden. Onder andere om maximale duurzaamheid maar ook gebruiksgemak te creëren. We hebben heel veel verschillende sensoren, alleen bij B.E.G. al meer dan 700. Dus ik kijk goed welke sensor precies past bij de vraag, in dit geval in de verschillende kazernes maar natuurlijk ook per ruimte. Voor een werkplaats zijn andere sensoren nodig dan in een kantoor.”

“We hebben korte lijntjes en veel overleg om de trein van leveren en monteren op stoom te houden”

Lourens Nielen, Rexel
Noodverlichting van ABB in de brandweerkazernes

Passend noodverlichtingsplan

Voor de noodverlichting is gekozen voor de oplossingen van ABB. Zij gingen langs de panden en deden hun eigen opnames voor het project. Kees Both is Accountmanager Smartbuildings en legt uit: “Ik heb een hele goede relatie met Lourens en we hebben samen al diverse projecten gedaan. Voor dit project werden wij gevraagd om een plan voor de noodverlichting. Na de eerste drie bezoeken en overleggen heeft mijn collega Gerrit Kooistra het overgenomen en de panden bezocht, de tekeningen uitgewerkt, de materiaallijsten verzorgd, etc. Dit is per pand gedaan en was een goed lopend treintje. Het is bij een dergelijke renovatieproject erg belangrijk om de situatie ter plekke te bekijken. Gebouwen ondergaan in de loop der jaren kleine veranderingen. Er komt een muur bij of er worden andere type deuren geplaatst. Daar moet je rekening mee houden in je noodverlichtingsplan, aan een platte tekening heb je niet genoeg. Er is dus de nodige tijd genomen om op locatie te zijn en zo telkens het best mogelijke lichtplan te maken.”

Schakelen op onvoorziene situaties

De uitdagingen van het renoveren van bestaande panden is ook iets dat Ron de Ruiter onderstreept: “Sommige panden zijn tientallen jaren oud en hebben bovendien soms doe-het-zelf-werk ondergaan. Dat betekent dat er geen tekeningen zijn of dat ze niet meer helemaal kloppen. Daardoor kom je soms situaties tegen waar je geen rekening mee hield. Lourens was regelmatig op locatie en dan sparden we over hoe we deze onvoorziene zaken het beste op konden lossen.” Lourens Nielen: “Dat is ook de kracht van deze samenwerking. We hebben korte lijntjes en veel overleg om de trein van leveren en monteren op stoom te houden.”

Beperkte werkruimte en afroepschema's

Een andere belangrijke uitdaging is dat veel van de kazernes continu in gebruik zijn. Ron de Ruiter: “Daardoor moet je gewoon anders werken en slim plannen. Als de brandweer uitrukt telt elke seconde. Dat betekent dat je als installateur niet in de weg kan staan, want die jongens knallen gewoon door. Je bent dus met een ding tegelijk bezig, dat maak je af en daarna ga je pas naar het volgende. Je kunt niet zomaar overal je spullen uitleggen in een kazerne. Sterker nog, er was altijd zeer beperkte ruimte beschikbaar om materialen op te slaan. Lourens Nielen vult aan: “Mede daarom maakte Rexel afroepschema’s en hebben we zeer gecoördineerd aangeleverd. Zo had Ron telkens precies op locatie wat hij nodig had en werd het hele proces efficiënter.”

Bijzondere projecten, nauwe samenwerking

Momenteel worden de laatste kleine onbemande panden gerenoveerd. Een volgende stap is dat de verschillende panden via Rexel van zonnepanelen worden voorzien. Hoewel nog niet volledig afgerond, kijkt Ron de Ruiter al terug op een mooi project. “Het was soms uitdagend. De hoeveelheid, de complexiteit omdat het per pand erg verschilt wat wel en niet vervangen wordt en natuurlijk dat de brandweerlieden geen hinder ondervonden van onze werkzaamheden. Maar dat maakt het juist bijzonder. Bovendien sta ik er niet alleen voor, we hebben dit echt in nauwe samenwerking gedaan.”

Ontdek de verlichting van ABB, B.E.G. & Sylvania

Lees meer over installatietechniek