Innovatieve energieoplossingen voor transformatieproject

In het Horapark in Ede transformeert ITN Installatietechniek leegstaande kantoren naar duurzame toekomstbestendige bedrijfspanden. Hierbij spelen energiemanagement, een slim en vooruitstrevend ecosysteem van Eaton én ook Rexel een belangrijke rol. 
Ontdek de Eaton Xstorage
Innovatieve energieoplossingen voor transformatieproject Horapark met een slim en vooruitstrevend ecosysteem van Eaton
Innovatieve energieoplossingen voor transformatieproject Horapark met een slim en vooruitstrevend ecosysteem van Eaton

We spreken Alain Duvalois (projectleider ITN Installatietechniek), Richard ter Horst (productmanager Eaton), Tim Gruiters (accountmanager Rexel) en Roel Willems (consultant Multi Energie Rexel) op locatie. Hier doen ze dit bijzondere project uit de doeken. In Zuidoost Ede ligt kantoor-, bedrijven- en zorgpark Horapark. Een deel van de aanwezige kantoren stond enige tijd leeg en kreeg in eerdere plannen een woonfunctie of zou zelfs verdwijnen. Dat veranderde toen Horapark gewilder werd als bedrijfslocatie, onder andere door een nieuw station in Ede. 

Alain: “Het gaat om in totaal drie kantoorpanden waarvan de verschillende verdiepingen verhuurd gaan worden aan bedrijven. Dit vereist minimaal energielabel A. Daarvoor zijn verduurzamingsplannen gemaakt waar wij concrete invulling aan moesten geven. Dat betekent in de praktijk onder andere de toevoeging van een wtw-systeem, PV-panelen, regeltechniek, laadpalen en een energiemanagementsysteem.”

Energieopslag bepalen met energiemanagementsysteem 

Inmiddels is van het eerste pand de onderste verdieping operationeel. Om het hele gebouw vlekkeloos te laten draaien is wellicht een energieopslagsysteem nodig. Het gebruik op de eerste afdeling wordt gemeten om de mogelijk benodigde opslag te bepalen. Roel: “Je kunt op basis van een aanname bepalen hoeveel opslagcapaciteit je eventueel nodig hebt, maar je kunt dat ook meten. Met het energiemanagementsysteem van Eaton bepalen we op basis van de praktijk welke stromen er lopen. Zo kan er, indien nodig, een optimale accu geplaatst worden.”

Innovatieve energieoplossingen Horapark

Richard vult aan: “Je kunt op basis van simulaties goed bepalen welke opslagcapaciteit er nodig is. Zoals we het nu hier doen is echter de meest betrouwbare methode. Je hebt actuele gegevens op basis van een verdieping zodat je erg exact kunt bepalen hoe andere etages zich gaan gedragen. Batterijopslag is een flinke investering voor ondernemers. Het is dus belangrijk om een batterij te kiezen die voorziet in je behoefte, maar ook niet meer dan dat. Door te meten kun je exact bepalen wat er aan accucapciteit nodig is en wanneer.” Tim: “In de toekomst kun je bovendien zonder problemen een batterijmodule toevoegen. Het systeem van Eaton is modulair dus je kunt opschalen naar behoefte.”

Innovatieve energieoplossingen Horapark

Uniek vooruitstrevend ecosysteem

Energiemanagement is essentieel voor het pand. In het systeem van Eaton werken het energiemanagementsysteem, de zonnepanelen, de laadstations en accu-opslag slim samen. Uniek aan de oplossing in het Hora park, is dat ook de klimaatinstallatie onderdeel van het ecosysteem is. Tim: “Het koelvermogen is vaak een van de grootste verbruikers binnen bedrijfsgebouwen. We nemen in dit project de koeling mee, zodat we kunnen regelen dat ook dit binnen de grenzen van de aansluiting blijft als er minder vermogen beschikbaar is. Hiermee lopen we voorop in de markt.”
Richard legt uit: “Het is inderdaad het eerste project waarbij het energiemanagementsysteem ook gebouwgebonden apparaten aanstuurt. Een mooie stap die duidelijk maakt dat de ontwikkeling van ons energiemanagementplatform eigenlijk nooit stopt. Er zijn nu nog bepaalde assets in een gebouwbeheersysteem die we niet kunnen aansturen. Er komen continu nieuwe slimmere producten op de markt, systemen verschillen ook van elkaar en hebben veelal andere rekenregels nodig. We zijn echter al verder dan de meesten. In de toekomst zullen we nog meer mogelijkheden aan het platform toevoegen. Het is een ongoing proces van updates, meer opties, slimmere rekenregels, etc.”

Gezamenlijk werken op onontgonnen terrein

Er wordt gepionierd op het Hora Park. Dat blijkt een gezamenlijk proces. Richard: “We hebben in dit project te maken met een stukje onontgonnen terrein. Dan is het fijn dat je een vakkundige installateur als ITN hebt en Rexel met een goed overzicht van alle mogelijkheden in de markt. Voor Eaton is een koelmachine als het ware een ‘vreemd’ product. Softwaretechnisch kun je een koelsysteem wel 20 keer per uur aan en uit zetten. Maar een compressor vindt dat niet fijn. Je moet gezamenlijk de techniek in om te kijken of alle componenten van een systeem het aankunnen. Het moet in praktijk ook werken.”
Ook Alain is blij met de gedeelde expertise in het project. “Tim heeft onze initiële vragen goed verwoord en was de motor in het project die er ook voor zorgde dat we met Eaton in contact kwamen. Er is een goede verbinding. De aansturing naar de koelmachines realiseren is niet iets wat je zomaar even doet. Eaton denkt goed mee met onze engineers en ook bij Rexel is er veel deskundigheid. Het zorgt ervoor dat een toch wel complex vraagstuk als dit, gewoon goed gaat komen.”

Ontdek de Eaton Xstorage
Eaton Xstorage

Lees meer over duurzaamheid