Investeren in kennis en accu-opslag: Kiwatt PowerPack XL

Ondernemer Arno Assen wilde met slimme accu-opslag zijn bedrijf duurzamer en futureproof maken. Hieronder lees je hoe hij dat heeft aangepakt en welke lessen eruit zijn gekomen.
Ontdek de Kiwatt Batterij PowerPack XL
Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap.
Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap.

De markt voor accu-opslag groeit snel. Arno Assen wilde daarom snel praktijkervaring opdoen. Met zijn bedrijf wil hij bovendien ook zelf steeds energie-efficiënter zijn. Arno plaatste een Kiwatt PowerPack XL en sloeg twee vliegen in een klap: hij verduurzaamde én creëerde zijn eigen leertraject. Deze rasondernemer werd bij dit alles ondersteund door Kiwatt en Rexel. We spreken Arno en Jaël Holterman (Accountmanager Rexel) in het pittoreske Sleen.

Assen Installatietechniek & Badkamers is een veelzijdig bedrijf met 17 medewerkers, actief in de woningbouw en utiliteit. Klanten kunnen er terecht voor alles op het gebied van installatiewerk, service en onderhoud en badkamers. Arno: “Wij willen klanten volledig ontzorgen. Hierbij richten we ons ook langzaam maar zeker meer op duurzaamheidsvraagstukken. Voor ons zijn verbouwingen dagelijkse kost, een klant doet het maar een enkele keer in zijn leven.”

Verduurzamen en ontdekken

Zelf is Arno ook al geruime tijd met verduurzaming van zijn pand bezig. “We moeten als bedrijf natuurlijk ook mee”, vertelt hij. “We hadden al 224 zonnepanelen geplaatst en veel eigen opgewekte zonne-energie over. De vraag ontstond of we via een batterijsysteem nul-op-de-meter konden zijn. Dat blijkt de afgelopen maanden in ieder geval meer dan prima te lukken.” De keuze viel op de Kiwatt Batterij PowerPack XL 60 kW/110 kWh, maar niet alleen voor een eigen verduurzamingsslag, legt Arno uit: “De markt voor accu-opslag wordt steeds groter. Ik wilde ervaring opdoen, de valkuilen ontdekken en weten wat wel en niet kan. Zo kan ik mijn klanten straks beter en efficiënter bedienen.”

"De Kiwatt-accu groeit mee met je bedrijf. Tot 2,2 MWh, zonder grote ingrepen. "

Jaël Holterman

Keuze voor Kiwatt: Nederlandse stille pionier

Rexel hielp Arno bij de keuze voor het perfecte batterijsysteem. Arno: “We hebben verschillende oplossingen bekeken met Rexel. Kiwatt sprak mij aan omdat het een Nederlands bedrijf is, met alle voordelen van dien. Er is veel onrust in de wereld, dus in het kader van leveringszekerheid is dat een goede keuze. Ook wat betreft de CO2-footprint is het natuurlijk fijn als alles lokaal geproduceerd is. Jaël vult aan: “De batterijopslagsystemen van Kiwatt worden volledig in Nederland ontworpen en geproduceerd. Het is een Nederlandse voorloper op het gebied van batterijopslag dat energie-efficiëntie echt op de kaart wil zetten.”

“Kiwatt sprak mij aan omdat het een Nederlands bedrijf is, met alle voordelen van dien”

Arno Assen
De Kiwatt PowerPack XL als slimme accu-opslag

Een andere belangrijke reden voor het kiezen van de Kiwatt PowerPack is het geluid. Arno: “We zitten op een locatie waar wonen en werken wordt gecombineerd. Dat betekent dat je ’s nachts maximaal 40 dB mag produceren. Doordat wij een container om de accu hebben gezet, is het geluid dat deze produceert verwaarloosbaar. Een geconditioneerde ruimte is een eis van Kiwatt zodat de batterij op een ideale temperatuur gehouden wordt.

Vraagstukken en stappenplan

Arno noemt nog een aantal zaken waar mede-installateurs op moeten letten. “De juiste positie van de batterij is erg belangrijk. Verzekeringstechnisch moet deze minimaal tien meter van het pand af staan. Hoe richt je de geconditioneerde ruimte juist in? Wat zijn de juiste kabeldiktes, welke automaten horen daarbij voor de afzekering van je installatie? Daar komt het nodige denkwerk bij kijken. In samenwerking met Rexel en Kiwatt hebben we dat allemaal goed kunnen bepalen. Jaël vult aan: “Het was een gezamenlijk project van Arno, Rexel Zwolle en Kiwatt. Wij hebben een stappenplan gemaakt, Arno heeft daar vervolgens ook feedback op gegeven. Het zorgt ervoor dat een volgend project bij een klant voor Arno efficiënter verloopt. Al blijft een accu-oplossing natuurlijk ook altijd maatwerk.”

Groepenkast als leermoment

Arno plaatste het systeem om ervan te leren. Het plaatsen en installeren viel hem mee, maar er zijn zeker zaken om rekening mee te houden. Arno: “Dit pand is 25 jaar oud en daarmee ook de infrastructuur. Veel groepenkasten, en dus ook hier, zijn niet klaar voor de hoeveelheid stromen die er doorheen gaan lopen én de manier waarop. Daar moet je dus goed naar kijken en daarbij natuurlijk ook nadenken over de toekomst. Onze groepenkast bleek al met al veel te klein en die hebben we volledig vervangen. Ik denk dat dit ook bij veel van mijn toekomstige klanten het geval zal zijn, dus het was goed om het zo te ervaren.”

Vraagstukken en stappenplan

Arno noemt nog een aantal zaken waar mede-installateurs op moeten letten. “De juiste positie van de batterij is erg belangrijk. Verzekeringstechnisch moet deze minimaal tien meter van het pand af staan. Hoe richt je de geconditioneerde ruimte juist in? Wat zijn de juiste kabeldiktes, welke automaten horen daarbij voor de afzekering van je installatie? Daar komt het nodige denkwerk bij kijken. In samenwerking met Rexel en Kiwatt hebben we dat allemaal goed kunnen bepalen. Jaël vult aan: “Het was een gezamenlijk project van Arno, Rexel Zwolle en Kiwatt. Wij hebben een stappenplan gemaakt, Arno heeft daar vervolgens ook feedback op gegeven. Het zorgt ervoor dat een volgend project bij een klant voor Arno efficiënter verloopt. Al blijft een accu-oplossing natuurlijk ook altijd maatwerk.”

“De juiste positie van de batterij is erg belangrijk. ”

Arno Assen
De Kiwatt PowerPack XL als slimme accu-opslag

Schaalbaar en toekomstbestendig

Arno kijkt nu al vooruit. “Als we straks volledig elektrisch gaan rijden met ons bedrijf, is deze accu te klein. Gelukkig is het systeem modulair, dus uitbreiden is simpel.” Jaël sluit af: “De Kiwatt-accu groeit mee met je bedrijf. Tot 2,2 MWh, zonder grote ingrepen. Daarmee ben je als ondernemer klaar voor de toekomst.”

Ontdek de Kiwatt Batterij PowerPack XL

Lees meer over duurzaamheid