Slimme verwarmingsoplossing (infrarood) voor Bouwmensen Limburg

Bouwmensen biedt praktijkgerichte mbo-opleidingen voor de bouw- en infrasector. Op de locatie in Horst van Bouwmensen Limburg is sinds deze zomer een compleet nieuwe opleidingslocatie te bewonderen.
Ontdek de producten
Lees meer over slimme verwarmingsoplossing (infrarood) voor Bouwmensen Limburg  in het Topics Magazine van Rexel Nederland.
Lees meer over slimme verwarmingsoplossing (infrarood) voor Bouwmensen Limburg  in het Topics Magazine van Rexel Nederland.

De praktijkhal van het complex heeft infraroodpanelen van ETHERMA als verwarming. Electro Gommans is verantwoordelijk voor de installatie en elektrotechniek. Rexel werd ingeschakeld om mee te denken over de beste oplossing. Dit ‘kleine bouwteam’ met diverse expertises bleek een gouden zet.

We ontmoeten Eric van Rens (calculator en uitvoerder bij Electro Gommans BV), Ramon van Dijk (adviseur Midden-Zuid Nederland bij ETHERMA) en Pieter Coppoolse (Vestigingsmanager Rexel Venlo) in het prachtige nieuwe complex van Bouwmensen Limburg. “Het opleidingsinstituut groeide op deze locatie uit z’n jasje, dus is er besloten een nieuw pand neer te zetten. Het moest echt een blikvanger worden waarmee Bouwmensen nieuwe vakmensen in de dop weet te overtuigen hun vakopleiding hier te volgen”, legt Eric uit.

Infraroodpanelen voor praktijkgedeelte

In het pand wordt theorie gegeven in leslokalen. De grootste oppervlakte behelst echter een praktijkgedeelte voor de bouwstudenten. Eric: “Bouwmensen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ze willen het bestaande pand, ook op deze locatie, graag verduurzamen. De ervaringen op de nieuwe locatie zullen hiervoor bepalend zijn. Op de nieuwe locatie krijgen de leslokalen hun verwarming via airconditioners. Voor het praktijkgedeelte is ook een aardgasloze, duurzame oplossing gezocht. Hoewel hier altijd hard wordt gewerkt, is het prettig als in de winter bijverwarmd kan worden. Hiervoor zijn we op verwarming via infraroodpanelen uitgekomen.”

Efficiënter en duurzamer

Waar bedrijfshallen doorgaans worden verwarmd met gasheaters, werd in dit project out-of-the-box gedacht. Eric: “Roel Willems (consultant Multi Energie bij Rexel) en ik hadden al eerder kennissessies over de mogelijkheden van elektrisch verwarmen. We waren hier een beetje zoekende. Roel kwam meekijken op locatie en zocht vervolgens contact met ETHERMA. Zijn advies en helicopterview waren belangrijk voor het traject.”

De vele voordelen van infraroodpanelen passen perfect bij dit project. Pieter: “Infraroodverwarming zet je zeer gericht in. Je verwarmt bovendien alleen op het moment dat de vraag er is, in tegenstelling tot gasverwarming. Infraroodverwarming is een stuk efficiënter en duurzamer.” Voor het bepalen van de juiste oplossing is een schouw op locatie erg belangrijk. Roel: “Samen met Eric heb ik gekeken naar zaken als de hoogte van het pand en de isolatiegraad. Met de verzamelde data ben ik naar ETHERMA gegaan.”

Middengolfstraler eih als perfecte oplossing

ETHERMA is expert in elektrische verwarming. Op basis van de beschikbare gegevens bepaalden hun specialisten de perfecte oplossing. Joseppe Villafranca (adviseur binnendienst bij ETHERMA): “Je bepaalt allereerst het totaalvermogen, in dit geval was er zo’n 44 kW nodig. Vervolgens kijk je met hoeveel panelen je het benodigde vermogen mooi kunt aanstralen, zodat je een egale warmte krijgt. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op elf infraroodstralers van het type EIH. Dit is een middengolfstraler die perfect is voor grote ruimtes en ruimtes met hoge plafonds. Met deze oplossing halen we de benodigde maximale temperatuurverhoging van 15 graden.”

“Infraroodverwarming is een stuk efficiënter en duurzamer”

- Pieter Coppoolse, Rexel
Lees meer over slimme verwarmingsoplossing (infrarood) voor Bouwmensen Limburg  in het Topics Magazine van Rexel Nederland.
Infraroodverwarming is een stuk efficiënter en duurzamer

Ramon vult zijn collega aan: “Bedrijfshallen goed verwarmen met infrarood vereist vakmanschap. Het is anders dan in een kantoor met een laag inbouwplafond. Hier hangen de stralers hoger. Bovendien maakt het verschil of het over totaalverwarming gaat of, zoals hier, om het verwarmen van werkplaatsen. De posities van de stralers en de versterkende overlap tussen verschillende stralers zijn dan bepalend om de 15 graden temperatuurstijging te halen. De EIH is een paneel dat redelijk snel z’n straling afgeeft dankzij een vrij hoge oppervlaktetemperatuur van zo’n 700 graden. De opwarmtijd is kort. Perfect in een situatie als hier waar je snel gerichte warmte wilt hebben als dat nodig is.”

Vlot verlopen project

Electro Gommans is een familiebedrijf dat inmiddels meer dan 100 jaar bestaat, en is met haar 50 medewerkers actief in de elektrotechniek. Recent is het bedrijf door Jan Gommans overgedragen aan de vierde generatie; Romé Huibers en Sjoerd Claassens. Eric: “Je kijkt bij een dergelijke oplossing natuurlijk ook goed naar het technische aspect. De panelen vragen best wat vermogen, hoe kunnen we dat regelen? We hebben in deze situatie het voordeel dat er wat overcapaciteit is vanuit de zonnepanelen. Om de situatie werkbaar te maken, is wel gekozen om een relaiskast te plaatsen om eventuele te grote pieken op te vangen. Deze kast is helemaal uitgewerkt door ETHERMA.”

Eric is erg tevreden over de samenwerking. “Het is allemaal heel vlot verlopen, ook richting de klant. Er is ons veel werk uit handen genomen. Naast het plaatsen van de panelen hoefden we eigenlijk alleen de voedingskabel te trekken, een thermostaatkabel te leggen en de stralingspanelen van voeding te voorzien. Vervolgens hebben wel alles op de kast aangesloten en het werkte.”

Zoekende in nieuwe markt

De verwachting is dat elektrische verwarming in de toekomst vaker in bedrijfshallen toegepast zal worden. Ramon: “Wij zien een enorme groei in het aantal aanvragen. Eerst nam de verduurzaming in huizen toe, toen waren de kantoren aan de beurt en nu stijgt de vraag voor bedrijfshallen. Het is afhankelijk van diverse aspecten, maar zeker in nieuwbouw kan infraroodverwarming een rol spelen. Uiteraard moet het elektrotechnisch allemaal kloppen. Het is een relatief nieuwe markt waarbij mensen op zoek zijn naar de juiste oplossingen. Dat het kan bewijzen we hier.”
Ontdek de producten
De verwachting is dat elektrische verwarming in de toekomst vaker in bedrijfshallen toegepast zal worden.

Lees meer over duurzaamheid